我使用的是 CCS 10.0.0.00010和 Windows 10。 我有一个在客户端上运行的应用程序、它通过 RF 链路为三台主机提供服务。 我通过调试器下载应用程序、并可以根据需要停止和探测。 在我连接主机(通过加入过程)后、客户端将非常快速地发送和接收数据。 在这之后的某个时候、我注意到我似乎无法放置断点来捕获异常。 我仍然可以点击客户端上的按钮、它会做出反应、因此我知道固件在 limbo 中没有关闭。 如果我停止调试器,它会在 LPM3之后立即停止;行...它看起来我可以看到变量,尽管我不确定为调试器提供的电流/精确度如何,但我在设置断点的位置不会中断。 有人对此发表评论吗? 内部 JTAG 似乎在努力跟上 ISR 的发展、而不再起作用。。 有什么想法?
谢谢