This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:ADC67勘误手册、如何读取批次追踪代码

Guru**** 2382170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/972140/msp430fr5964-adc67-errata-note-how-to-read-lot-trace-code

器件型号:MSP430FR5964

您好!

我在解码批次追踪代码时遇到问题。 ADC67勘误手册澄清了:"批次跟踪代码大于87XXXXX 的器件不受此问题的影响"。 我是否正确理解:

1A) 73ALZYW 受到影响(73不大于87)
1b) 87AK0TW 受到影响(87不> 87)
1C) 8BA65ZW 正常(8B 大于87)
1d) 08AS7PW 受到影响(08不> 87)。

我不确定情况1D、因为器件工作正常、此标记来自上一季度交付的微控制器。 此计数器"溢出"是否可能、并且此08代码在勘误项的意义上大于87?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    我认为批次追踪代码没有溢出。  您有什么封装?  您是否参考了勘误文档第3页上的封装标记图?

    此外、我之前已经研究过 ADC12勘误表、这是由温度校准过程中的一个问题引起的。  校准数据不一定在所有器件上都是错误的、但无法保证。  校准数据有足够的变化、因此对于大样本而言、这是无用的。  这个校准例程已修复、这就是可以保证以后批次的原因。   

    此外,我相信分销渠道中仍然有<87xxx,所以仅仅因为它是最近交付的,并不意味着它来自大于87xx 的批次。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 ZVW87 (NFBGA)封装、并使用勘误文档中的图表对批次代码进行解码。 我知道、并非所有 MCU 都有错误的校准数据、但通常在制造过程后的测试过程中、使用"<87xxx" MCU 时、我们有一些器件温度测试失败。  

    在生产过程中、我们标记具有 MCU 且校准数据不确定的器 件-我知道、我们还应以这种方式标记具有08AS7PW 修订版本的器件。

    此致、

    Mateusz