This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 128*64点矩阵 LCD 库

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970789/128-64-dot-matrix-lcd-library

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!

我正在进行能量计项目。我们将使用 MSP430的 SPI 通信对128*64点矩阵 LCD 进行编程。 您是否有用于对此 LCD 进行编程的参考库?

此外、我正在寻找用于显示能量计项目的模板

谢谢。

Candan TAŞKIN í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candan、

    请查看此 TI 资源浏览器链接。

    此链接将带您访问 MSP430FR5969示例、该示例使用 Sharp 128x128 LCD 的图形库和驱动程序。  不确定它是否可以开箱用于您的 LCD、但这是我最了解的事情。