Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 根据项目 说明在《MSP430F5438A 器件勘误表》中、如果进入和退出 LPM2/3/4、似乎不应将 PMM 配置为快速唤醒模式、因为 Vcore 可能会降至相应的阈值以下并触发 POR 或中断。
但我不确定、如果我禁用 SVSL/SVML 来配置快速唤醒模式、 那么 Vcore 不应受到监控和监控、如果进入和退出 LPM2/3/4、Vcore 是否会降至阈值以下并触发 POR 或中断?
此外、我检查了 TI 的示例代码、它会禁用 SVSL/SVML 以配置快速唤醒模式并进入/退出 LPM3。 当 SVSL/SVML 被禁用时、似乎无需担心 POR /中断被触发。 请帮助检查我的理解、谢谢!