This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:Spy-Bi-Wire 和 JTAG

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/968953/msp430g2755-spy-bi-wire-and-jtag

器件型号:MSP430G2755
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553MSP-FET

您好!

   请帮助确认、谢谢。

是否支持 MSP430G2553 LaunchPad 板连接以使用 Spy-Bi-Wire (SBW)? 请参阅应用报告 SLAA754。
2.它是否支持2线制 JTAG 编程和调试信号连接? 请参阅“MSP430Tm硬件工具用户指南”  
如果 XIN 和 XOUT 未被使用、它们是被设置为 GPIO 还是需要被拉低至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mars Huang1">1. 它是否支持 MSP430G2553 LaunchPad 板连接以使用 Spy-Bi-Wire (SBW)? 请参阅应用报告 SLAA754。[/QUERP]

    是的。 它支持 SBW。  

    [引用用户="Mars Huang1">2. 它是否支持2线制 JTAG 编程和调试信号连接? 请参阅“MSP430Tm硬件工具用户指南 ”[/引述]

    是的。 这个图是 JTAG 连接器、在这个连接器上 SBW 信号也可用。 它位于 MSP-FET 编程器/调试器连接器上。 此连接器与 LaunchPad 连接器的定义不同。 但 SBW 同时在两者上提供。  

    [引用用户="Mars Huang1">3. 如果未使用 XIN 和 XOUT、它们是否设置为 GPIO 或需要拉低至 GND?[/QUERP]

    默认情况下、上电后、P2SEL.6=0、P2SEL2.6=0、P2SEL.7=0、P2SEL2.7=0、 P2.6、P2.7是 GPIO 功能。 无需拉低至 GND。 但是、如果我们不需要使用这2个 GPIO 引脚、您可以将其设置为输出低电平以节省功耗。