大家好、我已经对 mp430g2553微控制器进行了编程、并制作了一个显示时间和温度的电路。我使用了内部温度传感器。但温度有时显示12度、有时显示20度、有时显示18度。考虑到这是由噪声引起的、我连接了一个与输入电压并联的电容器。
如果我使用 Slau144j-page551-page22-15中的电容值、这个问题是否会得到解决? 由于我没有这些值的电容器、我尝试了2.2uF、100uF 的值、但它没有提供任何解决方案。
如果我使用目录中的电容器值、问题是否会得到解决、或者问题是否有其他原因?
这是视频
e2e.ti.com/.../msp430g2553_5F00_hata.mp4
我在回答部分添加了代码。( 我认为论坛存在问题。 工具菜单已消失、代码插入工具未出现。)