主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047
我正在尝试测试 MSP430FR6047的 UART 功能。 我通过示例项目"msp430fr60x7_euscia0_UART_01.c"获得回声信号,但无论我键入什么,回声始终相同([05]’[00][00][04]€þí)。 此外、UART 信号似乎不会传输到 MSP430FR6047本身。 我无法使用跳线处的示波器测量任何信号、即使我断开了 MSP430FR6047的所有跳线、回波也始终相同。 这里发生什么事了?
那么、我如何联系正确的芯片? 我还尝试通过使用外部电源并将信号发送到 RXD 和 TXD 跳线来直接连接 MSP430FR6047。 在这种情况下、术语无法连接到设备:"正在等待端口... 初始化端口失败。 请验证 COM 端口设置。" 我很确定我选择的是最严格的端口、因为只有一个端口。
最后、我想让 MSP430FR6047通过 UART 将流信息直接发送到我的计算机、而无需板载仿真器。 我是否必须针对本例调整示例软件?
感谢您的回答
Kathrin