This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F67641:EVM430-F67641示例代码错误

Guru**** 1183790 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F67641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987325/evm430-f67641-evm430-f67641-sample-code-bug

器件型号:EVM430-F67641

尊敬的团队  

你好  

我们的客户在打开 eww 文件时使用 EVM430-F67641进行测试。 左侧文件目录中没有谐波函数。 如果手动添加、编译将报告错误。 如果不添加此文件、则不会报告错误。 该文件的功能与 G 算法 FFT 相关、应该很有用。

PER_ CHANNELS 和 PER_ PHASE_ CURRENT _ CHANNELS 未定义,并且不知道值。

第369行定义了相位[3]、结构数组、但 结构中没有当前元素、因此报告了错误。 该结构在   metudio-structs.h 中定义

STRUCT_PHASE_parms_s  


    struct phase 读取值;  
#if 定义(energy_support)
    struct phase _senergy_s energy;
#endif
#if 已定义(ESP_SUPPTENT)
    结构 esp_phase 计量;  
其他
    STRUCT_PHASE_M计 量 ;  
#endif
    /*!  \brief 状态 位 */
    uint16_t /*volatile*/ status;

};

请帮助客户确认这两 个问题。

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种代码? 可能有不同的版本、具体取决于代码是来自 EVM 产品页面还是相关的 TI 参考设计。 此外、代码中可能存在一些作为占位符存在但从未经过全面测试的功能。

    此致、

    James