This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529 Launchpad 的输入电压电平

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984259/msp430f5529-input-voltage-level-for-msp430f5529-launchpad

器件型号:MSP430F5529

您好!

我一直在尝试将 ADC (AD7705、 指向数据表的链接)与 Launchpad 板连接。 经过大量调试后、我设法达到了 ADC 响应但为电压提供了错误值的时间点。

最后、我找到 了 Arduino 板的 ADC 库。 我使用我的 ADC 进行设置、我能够从中获得正确的值。

然后、我使用 Code Composer Studio 将该库移植到 MSP 板。 它的整个代码位于 此处、以防您需要查看它。

但是、即使我使用同一个库、我也无法从 ADC 获得正确的响应。 这就是为什么我想知道它是否与 Launchpad 的引脚输入电压电平有关。 该 ADC 可在5V 或3.3V 电压下运行

当我用5V 为 ADC 供电时、我只得到32768或0 (AD7705是一个16位器件)作为 SPI 引脚中的读数

当我使用3.3V 为 ADC 供电时、我会得到一组随机值、如32768、63421、4095、3、43932。 等等

我的问题是、它是否与 LaunchPad 的输入电压电平有关? 我是否通过将输入引脚连接到可输出5V 电压的 ADC 来损坏输入引脚?

e2e.ti.com/.../AD7705_5F00_7706.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srivatsan

     从 ADC 读取数据时、您能帮助捕获 DRDY、CS、SCLK、DIN 和 DOUT 的信号、以查看其格式是否与 ADC 数据表第32页中的说明相同。