This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:ROM 库

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982096/msp430fr2633-rom-lib

器件型号:MSP430FR2633

我加载了 EVM430 CAPMini 演示

 运行程序时、它会挂起-跳到任何地方!

我将问题追溯到了

CAPT_calibrateSensor 看起来像是软件想要调用 ROM 中的函数、但在该位置中没有任何函数。  

我看了有关 ROM_CAP_xxxx 函数的定义

 这些函数在 CAPT_calibrateSensor 之前调用

   MAP_CAPT_POWEROn();
   MAP_CAPT_RESET();
   CAPT_INIT();

它们运行正常、我还可以在"rom_captate_msp430fr2633_family.h"文件中找到它们的声明

但(ROM) CAPT_calibrateSensor 函数没有定义

????

请帮帮我

非常感谢

此致

Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    此问题与以下主题中提到的问题类似。 您使用的是独立 CCS 版本还是 CCS Cloud?

    CCS/MSP430FR2633:CapTIvate bswp ROM 功能链接不正确

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     它描述了我曾经/曾经遇到的相同问题。

    它没有解释如何解决问题... 至少我找不到任何详细信息。

    我将 captate_fr2633_family.lib 文件链接到工程中的主目录、该目录有效。

    主项目有一个包含"libraries"的文件夹,其中包含 captate_fr2633_family.lib???

    它现在可以工作了

    此致

    Kurt