This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:P6.0引脚面临问题

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/982995/msp430fr2355-facing-problem-in-p6-0-pin

器件型号:MSP430FR2355

您好、TI 帮助者、

我想在 P6.0引脚上生成高电平和低电平。 但是、当我通过万用表进行测量时、我无法获得它。 在 CCS 调试模式下、我可以看到 P6.0变为高电平和低电平。 程序正在成功上载。

我在 P2.2上尝试过的同一程序、我已连接继电器、它工作正常。 但我无法在万用表中获得正确的结果。 我还在 DSO 中检查了波形。 我已检查万用表和 DSO 是否正常工作。

在 P6.0上发送高电平和低电平的程序

#include "msp430fr2355.h"
#include "stdint.h"

void main()

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT
_DELAY_CYCLES (1000000);
init_clocks ();
P6DIR |= BIT0;
P6OUT &=~BIT0;

while (1)

P6OUT |= BIT0;
_delay_cycles (25000000);
P6OUT &=~BIT0;
_delay_cycles (25000000);

void init_WDT (void)

WDTCTL = WDT_MDLY_32;//从1MHz 到 SMCLK 的 WDT 32ms 间隔定时器
SFRIE1 |= WDTIE;//启用 WDT 中断

void Init_clocks (void)

FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_2;

_bis_SR_register (SCG0);//禁用 FLL
CSCTL3 |= SELREF_REFOCLK;//将 REFO 设置为 FLL 基准源
CSCTL0 = 0;//清除 DCO 和 MOD 寄存器
CSCTL1 |= DCORSEL_7;//设置 DCO = 24MHz
CSCTL2 = FLLD_0 + 731;// DCOCLKDIV = 24MHz
_DELAY_CYCLES (3);
_BIC_SR_register (SCG0);//启用 FLL
while (CSCTL7 &(FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1));// FLL 锁定

CSCTL4 = SELMS_DCOCLKDIV | SELA_REFOCLK;//将默认 REFO (~32768Hz)设置为 ACLK 源、ACLK = 32768Hz
//默认 DCOCLKDIV 为 MCLK 和 SMCLK 源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:

    > PM5CTL0 &&~LOCKLPM5; //启用 GPIO