This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:无法将 PCB 与 USS 设计中心连接

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1013806/msp430fr6043-can-not-connect-the-pcb-with-uss-design-center

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在尝试使用 msp430fr6043测试燃气计量。

我之前使用我们自己的 PCB 和 msp430fr6043测试水表。

将其用作水表演示软件(MSP430FR6043EVM_USS_Water Demo)时、我毫无问题地进行了连接。

但是、当我尝试使用燃气表演示软件(MSP430FR6043EVM_USS_Gas 演示)时、我无法连接。 它只是永远等待。

我都尝试在板上加载 Uniflash 和 CSS。

我将附上 USS 连接状态的捕获。

(HID 桥接器已连接--正在等待设备)

以及当我检查 CCS 调试时。 它卡在某个点。 如果可以的话、我也会上传此内容。

 (USS_Lib_HAL.c 文件行276)

谢谢、

Taedu Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taedu、

    对于燃气计量测试、您使用的是定制板还是 TI EVM?  看起来是这样、但您是否遵循了超声波燃气流量计快速入门指南中的所有步骤?  https://www.ti.com/lit/ug/slau765b/slau765b.pdf 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JD

    我正在使用我已经用于水表的定制板。

    是的、我完全遵循了它所说的内容。

    但仍然无法连接到 USS、并且演示在 CCS (Code Composer Studio)上持续停留在某个位置。

    谢谢、

    Taedu。