This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP‐EXP430FR2355上的 Grove 连接器

Guru**** 2533300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007587/msp430fr2355-grove-connector-on-the-msp-exp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355

我想将 SEED LCD 显示屏连接到 MSP‐EXP430FR2355。 连接器上的 Grove 连接器引脚为 P1.1至 A1 Seeed 和 P1.4至 A4 Seeed、而 MSP430数据表中显示 I2C 数据为 P1.2或 P4.6、时钟为 P1.3或 P4.7。 评估板中使用的 PT 封装的参考图4.5和引脚属性的表4.2。
目的是什么? 是否有实现此连接器的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    让我检查一下这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我被告知、MSP430 I2C (SDA、SCL)不用于连接 Grove 连接器。  仅两个引脚(P1.1、P1.4)可支持数字 IO 和模拟。

    您也可以轻松地将连接到 BoosterPack 接头引脚9和10的 I2C 信号连接到显示屏 Grove 连接器上的 I2C 引脚。