主题中讨论的其他器件:MSP430WARE
尊敬的 Dennis:
我现在删除了所有不必要的项目和工作区、但这仍然是一个问题。 我要复制的工程是一个链接的工程(所有文件夹都链接到其他位置)。 当我尝试导入所有链接到的项目时、我收到以下错误:"import failed for project 'UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00'、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。"
我还尝试在新的工作目录(C:\Users\MyLaptop\ccs_Projekte\Flowmeter-Versionen\Original)中安装一个全新的项目。 当我首次在 CCS 中导入该文件夹的工程时、它在完全其他目录(C:\ti\MSP\USS_02_40_00_00\MSP430FR6047EVM_USS_Water 演示)中创建了一个工程、并且该工程也仅包含链接的文件夹。 "将项目复制到工作区"框会自动选中、因此这不是原因。
您是否知道如何解决此问题?