This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:逐线隔离 Spy

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007940/msp430fr5994-isolating-spy-by-wire

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-ISO

您建议使用什么 IC 或分立器件解决方案来隔离 MSP430FR5994的逐线 Spy 链路?

我们需要大约2.5kV 的隔离。

此致、

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在数据表原理图中找到 MSP-ISO (www.ti.com/.../slau668.pdf)的实现方法(使用的 IC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的员工  谢谢!