This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:精确的频率测量

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992270/msp430fr6043-precise-frequency-measurement

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

我发现 MSP430FR604x 似乎非常适合用于精确的频率测量、而不是速度慢(纳秒分辨率)的常规 MCU。 我想听取您对此测量要求的意见。

我需要测量1-2MHz 的方波信号频率、并在50uec 的周期内进行平均值计算。

时间测量分辨率:<1ns

一次测量的周期:50 μ s

在此期间(50 μ s)、我需要从输入方波信号的边沿数测量频率。

我会按照所述使用 MSP430FR604x:​高精度时间测量分辨率<5ps

Q1:是否可以使用 MSP430FR604x 进行此类测量?

Q2:是否有类似脉冲信号测量的工作示例?

Q3:MSP430FR604x 测量方法的工作原理是什么?

感谢你的任何帮助。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为 MSP430FR604x 不能用于此应用。  您需要 的是高采样率 ADC。 我们的集成式 ADC 为8MSPS、无法满足您的时间测量分辨率要求。

    小于​5ps 的高精度时间测量分辨率的描述是 dTOF 结果的分辨率小于5ps。 它使用软件方法来实现这种高精度。 它对您的应用没有帮助。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您是否会建议任何可履行此职责的器件? FAST ADC 在此应用中的工作原理可能是什么? 以不同频率对方波信号进行采样并以什么格式报告该信号?

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因为您的时间分辨率小于1ns。 您可能需要>1GSPS 的 ADC 来对方波信号进行采样。 您可以尝试 使用此 ADC12SJ1600-Q1。 这只是一个建议。  我不是 ADC 专家、您的应用可能有更好的选择。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您用现金回答问题。

    Michael