请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311、 MSP430FR2355
您好!
我 计划将 MSP430FR2311 MCU 用于 IR 传感应用。
我 想 通过使用 INA 和 PGA 放大器的 MSP430FR2311的内部 SAC 实现下图中突出显示的电路。
基本要求是 以大约200的增益放大光电二极管信号 、然后将放大的信号发送 到板载 ADC。
您能否告知所选 MSP430FR2311 MCU 是否可以实现这一点?