This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING:使用 MSP430FR2xxx SAC 外设

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1002624/tidm-fram-irreflectionsensing-using-msp430fr2xxx-sac-peripherals

器件型号:TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311MSP430FR2355

您好!

我 计划将 MSP430FR2311 MCU 用于 IR 传感应用。
我 想  通过使用 INA 和 PGA 放大器的 MSP430FR2311的内部 SAC 实现下图中突出显示的电路。
基本要求是 以大约200的增益放大光电二极管信号 、然后将放大的信号发送 到板载 ADC。
您能否告知所选 MSP430FR2311 MCU 是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    2311内部只有1个 SAC。 它无法实现2级 TIA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您能否告知哪些 TI MCU 可帮助实现我的目标电路?

    此致、

    高光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高光、

    您可以尝试 MSP430FR2355。

    谢谢!

    此致

    Johnson