This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:通信协议0x81写入命令

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1003118/evm430-fr6047-communication-protocol-0x81-write-command

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我正在尝试使用连接到 J1上的 comm-sda 和 comm-SDL 跳线引脚的3方 USB-i2c 接口来构建连接 EVM430-FR6047的 LabVIEW 接口。

EVM430-FR6047运行标准流程软件、并与 TI 的 USS GUI 配合使用。

使用3部分 USB-I2C 接口测试通信时、我获得的响应与之前在本论坛中讨论的相同(请 参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831903/evm430-fr6047-i2c-communication-error)

这应该表明我能够与 EVM430-FR6047通信。

当我将示波器连接到射频输出(ch0)时、我会看到具有 N 个脉冲的射频突发。 当我尝试使用0x81链更改脉冲数时、我希望能够设置脉冲数。

例如0x55 0xAA 0x09 0x04 0x81 0x1 0x14 0x0 0x0 0x9A 0x00、应 将脉冲数设置为十进制的0x14或20。 由于脉冲数不变、这种情况不起作用。  

我是否错过了任何步骤?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    我想、当您将脉冲数更新到 EVM 板时、软件将需要重新初始化 USS 模块。 但我不能很快就确定。 我稍后将检查它。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢您的回复。  您是否想到了0x96 (请求应用程序配置更新)?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    当然。 您可以在配置脉冲后发送0x96、然后查看是否得到正确的响应。

    此致、

    现金 Hao