This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:致命错误:无法重新初始化会话已中止!

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999168/evm430-f6779-fatal-error-failed-to-re-initialize-session-aborted

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779MSP-FET

您好!

我们购买了产品 EVM430-F6779、并尝试加载 slaa577应用手册中所述的示例代码。 但是、当点击"Download and Debug"时、消息"Fatal error: failed to reinitialize session aborted"(致命错误:无法重新初始化会话已中止!) 出现。 我们使用 USB 转 RS232转换器将板连接到 PC、这种硬件是否合适、或者我们需要购买调试器板来对智能仪表进行编程?

我们希望加载示例代码、因为 calibrate.exe 对我们不起作用、它显示的是红色按钮而不是绿色按钮、这意味着某件事情是不正确的。 请给我们一些建议吗?

我们将 IAR IDE 用于 MSP430 7.21.1版。 MCU 是 MSP430F6779。

提前感谢您、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要购买 MSP-FET (https://www.ti.com/tool/MSP-FET)来加载代码?  我们认为代码已经预加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    是的、您将需要一个 MSP-FET、以便通过 EVM 上的 JTAG 连接器对 MSP 进行编程。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    感谢您的回答。 然后需要上传示例代码进行测试、对吧? 可以确认吗?

    我们认为 TI 在购买后已将示例代码上传到 MSP (只需即插即用)。

    谢谢、

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我知道、对于我们的许多 EVM、必须更新软件、以确保与 GUI 的通信与最新版本保持同步。  我建议将固件更新为最新版本、以确保其能够与最新版本的 GUI 正常配合使用。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    最后、我们可以检查固件是否已预加载、因此无需购买 MSP-FET 即可测试示例程序。 我们遵循 了 slaa577g 第6.3节的说明 、特别是本教程。

    无论如何、感谢大家的支持。

    此致、

    Mario