请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5962 大家好、
能否有人提供一个示例代码、说明我们如何从 MSP430FR5962中的 FRAM 中读取数据? 我已经检查了很多示例、我们找不到任何与读取功能相关的东西、或者我没有代码。
如果有人这样做、请与我分享代码或提供任何参考、以便我能够在代码中取得进展。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
能否有人提供一个示例代码、说明我们如何从 MSP430FR5962中的 FRAM 中读取数据? 我已经检查了很多示例、我们找不到任何与读取功能相关的东西、或者我没有代码。
如果有人这样做、请与我分享代码或提供任何参考、以便我能够在代码中取得进展。
Manish、您好!
您 应该能够 初始化指针并直接从 FRAM 读取。 在 高于8MHz 的频率下运行时、需要一个额外的等待状态、如以下示例所示:
BR、
Leo