This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:在3.8V 电压下运行器件

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000915/msp430f2619s-ht-operating-the-device-at-3-8v

器件型号:MSP430F2619S-HT

大家好、

MSP430F2619SPM 的最大绝对工作电压为4.1V、如数据表中所述、建议的工作条件为3.6V (最大值)。 我们的客户想知道、如果在 VCC 上施加3.8V 电压的情况下持续运行、该器件的 MTBF 是否存在任何问题或显著下降。 如果他们在此条件下持续运行器件、是否应该担心可靠性下降或此部件是否会继续按预期运行?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在建议的工作条件之外运行器件意味着我们无法保证正常运行。  这些范围适用于数据表中的所有规格。 您将看到以下有关基本所有规格表的注释:

    我建议客户运行小于3.6V 的器件。

    谢谢、

    JD