This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F477:能否使用 Σ-Δ-Δ 转换器转换直流电?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998134/msp430f477-can-i-use-the-sigma-delt-converter-tu-convert-a-dc

器件型号:MSP430F477

您好...、

对于采用 µC MSP430F477的设计、我需要 AD 转换器。 但是、μ µC 只有一个 Σ-Δ 转换器。 我能否使用 Σ-Δ 转换器转换直流电?

此致 Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    是的。  SD 转换器用于称重秤、热电偶和 PIR 传感器等精密应用。  在这些类型的应用中、测得的信号为直流或非常低的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Den

    非常感谢您的回答。

    是否有一个如何对 DS 进行编程以转换直流信号的示例? 我已经尝试过这种方法、但结果是毫无意义的。

    此致 Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Den

    非常感谢您的回答。

    是否有一个如何对 DS 进行编程以转换直流信号的示例? 我已经尝试过这种方法、但结果是毫无意义的。

    此致 Jurgen