This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:TI Designs:TIDA-00454 -需要有关电压输入感应电路的更多信息方面的帮助

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998183/msp430f67791a-ti-designs-tida-00454---need-help-with-more-information-on-voltage-input-sensing-circuit

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00555

您好!

我需要你的帮助。 我指的是 https://www.ti.com/lit/ug/tiduah1a/tiduah1a.pdf?ts=1619964188419&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-00454

电压感测电路请参见图2.4.1.2。

我有以下与建议电路相关的基本问题、请您帮助我提供更多信息。

注意:如果 TI 网站上有一份涵盖我所有基本问题的文档,请务必将我重定向至这些相关文档,我也将参考这些文档。

  1. 添加电阻器 R120和 R123作为0欧姆有什么作用?
  2. R122、R117、R111、R112串联、并且每一个的值为332K。 为什么不使用1.3Mohm 电阻器? 我确信没有使用单个电阻器是有原因的、这就是我请求您分享更多信息的原因
  3. 电阻器 R94的用途是什么? 如何计算2.4K 的值?
  4. 我看到 R87显示为 DNP。 如果确定不在最终电路中使用该电阻器、那么为什么在电路中显示该电阻器?
  5. 电阻器 R79和 R80的用途是什么? R79和 C37似乎正在形成一个低通 RC 滤波器。 不是吗? 如果我的理解正确、您能否分享有关 R79和 C37计算原理的更多信息?
  6. C30电容器的用途是什么? 如何计算其值?
  7. 第2.4.1.2节提到电压测量 TIDA-00555设计为电压通道提供了三种配置。 下图10显示了其中一个电压输入电路。 您是否意味着图10是电压通道的建议配置之一。 如果是,我在哪里可以找到有关其余两项规定的信息?

请对所要求的信息进行必要的操作。

此致、

Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您可以不安装它们并断开电路与输入端的连接、也可以将它们与满足某些要求所需的值配合使用。

    2) 2)电阻器的额定电压可能不是该输入端的最大电压。

    3) 3)它是一个分压器。 所讨论的所有内容。

    4) 4)它可用于修整分压器。

    5) 5) RC 低通滤波器。 由将高频从 ADC 输入中滤除的要求确定的值。

    6) 6)差分模式滤波器。

    7) 7) IC 具有多个输入。 为了测量三相系统、您需要三个相同的电压输入电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的回答!