This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:1MHz 传感器的采样频率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998440/msp430fr6047-sampling-frequency-for-1mhz-sensor

器件型号:MSP430FR6047

你好!

我使用1MHz 传感器、因此我设置采样频率3600kHz。

我想知道为什么我应该被设置为3600kHz、而不是4000kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakyoung、

    如果传感器具有3MHz 谐波、 则在以4MSPS 采样时、这些谐波可以折返至1MHz 信号。 在3600kHz 下采样会导致这些谐波以较低的频率折返。

    BR、
    Leo