主题中讨论的其他器件: MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
设计是一种小型 msp430f2350设计、工作电压为2、4伏。
使用 CCS 版本8.2和 MSP-FET 作为仿真器。 事情运转良好、但已经崩溃。 代码丢失(SP 超出范围或开始执行 BSL 或其他内容)。 A 未找到如何将 mst-FET 的功率设置为较低的电压(如何操作??) 我需要了解如何跟踪这个问题。
因此有两个问题:
- 如何更改 MSP-FET 上目标的功率?
- 如何了解此设计的进展情况并编写代码?
感谢所有的帮助!!
Bob
214-673-1439