This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:微型 RAM 和备用存储器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882949/msp430fr2355-tiny-ram-and-backup-memory

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

大家好、团队、

在 MSP430FR2355数据表中、存储器组织表写入"Tiny RAM"。

数据表和用户指南中不再提到这个具有这个名称的存储器。

它是用户指南中描述的备用存储器吗?

感谢后续行动。

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    Tiny RAM 不是备份内存。 并非所有器件都具有微型 RAM、如 FR6047。 如果器件具有微型 RAM、则您将在数据表的"存储器位置"下看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    我在 MSP430FR6047数据表中找到了详细信息。

    我的建议/请求是将相同的信息添加到 MSP430FR2355数据表/用户指南中。

    否则、MSP430FR2355具有可用的存储器、但 LPM 中没有对特性/可用性的说明。

    谢谢、

    日落