This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:如何对 VQFN 封装进行编程?

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PW20, MSP-GANG, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882367/msp430fr2000-how-to-program-vqfn-packages

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PW20MSP-GANGMSP-FET

你好!

我一直在学习 MSP430FR2x MCU、我无法找到的一点是人们如何对 VQFN 封装进行编程?

我看到 MSP-TS430PW20开发板、但它用于 TSSOP。

谢谢、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您是在谈论 目标 板。

    我们没有目标板来支持所有器件封装。 通常、客户使用我们的目标板评估器件。 然后他们选择合适的封装进行生产。

    使用所有封装对 MSP430进行编程的工具是相同  的、例如 MSP-FET、MSP-FETUIF 或 MSP-GANG。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但您如何将其用于生产?

    嗯、我的生产"运行"多达10个器件...

    还是有一些适配器? 能否使用 MSP-GANG 对 VQFN 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以只需将相关引脚连接到 MSP-GANG 或 MSP-FET。

    请参阅有关硬件设置的此文档:e2e.ti.com/.../MSP-Debugger-Guide.pdf

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我需要的。 谢谢!