This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:支持 I2C 延时?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879530/msp430g2553-i2c-time-stretching-supported

器件型号:MSP430G2553

您好!

我有一般 MSP430问题。

哪些 MSP430器件作为 I2C 主器件支持开箱即用的 I2C 时间扩展?  更具体地说、哪个库已经具有此代码?

此主题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/735415

似乎建议是、但上下文适用于作为从器件的 MSP430 I2C。

正在搜索此处

dev.ti.com/.../explore

未得出任何结果、但可以肯定的是、此工具对我来说是新工具。

我们目前使用 G2432、但到目前为止还不需要 I2C 延长时间。  我们想考虑将2432 USI 模块升级到支持 USCI 模块的 MSP。

此致、

David McRell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    任何具有 USCI 的器件都具有时间扩展功能。 G2553没关系。 您可以在我们的 UG 中找到下面的描述。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  这既富有洞察力、又有帮助。

    如果我们的软件工程师有问题、我将继续将此主题帖打开1-2周。

    David