This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:MSP430F67791

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878171/msp430f67791-msp430f67791

器件型号:MSP430F67791

您好!

  请指导我、如何计算 MSP430F67791微控制器的 MIPS? 此外、如何计算完成一条指令的机器周期。

谢谢、

Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    该问题已在其他帖子中得到解答。  请看一下这个:

    如何计算 MSP430的 MIPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、  

         感谢您的回复。 我已经浏览过数据表、但我没有看到有关机器循环的信息来完成一条指令。您能向我转发数据表中的信息吗?

    谢谢、

    Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    我建议查看任何 MSP430系列用户指南。 您将找到一个有关 CPU 的部分、在该部分中、它将分解各个指令和寻址模式、并显示每条指令的时钟周期数。  您将发现针对不同指令的1至6个时钟周期范围。  下面是 MSP430F5xx/6xx 用户指南的链接。  请参阅第6.5.1.5节

    与 Microchip PIC16 MCU 架构不同、除程序分支外、所有指令都是一个时钟周期、因此很难计算 MSP430 MIPS 性能。

    为什么您有兴趣了解 MIPS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

            我们正在为我们的开发之一选择微控制器。 因此、我将详细介绍 MIPS。 此外、我还想了解 ARM Cortex M0、M3和 M4之间的区别。如果有任何链接与此主题相关、您可以发送给我吗?

    谢谢、

    Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    正如 Dennis 已经指出的、MSP430系列用户指南为您提供了专用指令所需的 CPU 周期数信息。

    MSP 产品系列还具有 MSP432P401等 ARM M4器件、如果您想了解 MSP432系列用户指南所指的每条指令的周期长度、请参见
    ARMRegisteredCortex-M4技术参考手册。 但是、您也可以在此处查看 ARM 信息中心。 在下面的链接下、您可以获得有关每条指令的内核特定指令集和周期计数的信息。