Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSPBSL
主题中讨论的其他器件: MSPBSL
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
最近、我被赋予了一项任务、即确定如何对一个将 HC-05蓝牙模块连接到.MSP430g2553中的 RX 和 TX 端口的项目进行编程。
MSP 已经焊接在电路板中、而且对于通过 Launchpad 对其进行编程而言也非常小、因此应使用 HC-05对其进行编程。
到目前为止、我的方法是将 HC-05模块连接到计算机、然后找出 COM 端口并尝试对选择 UART 进行编程、而不是传统 USB 选项、但在"启动调试会话"时、它始终冻结(即使在不同的计算机中也是如此)。 我认为这是因为没有 launchpad (我真的不知道)我无法进行调试、所以我看到我可以闪存它、但此时我真的迷路了。
我是否需要使用另一个程序? 不同的配置?
欢迎提出任何建议。 谢谢!