主题中讨论的其他器件:MSP430I2021、 MSP-EXP430F5529LP、 MSP430F6736
你好。 我有疑问。 我想测量单相220V 交流电的有功功率。 我使用的 MCU 是 STM Coretex-M4。 我希望使用 UART 和 SPI 等接口获得有功功率。 我发现的"TI" IC 是 MSP430F6730A。 我的 CT 传感器可测量高达60A 的电流、比率为2500:1。 CT 传感器-> MSP430F6730A->Cortex-M4 您能否通过绘制这样的电路来获得有功功率? 需要使用 MSP430F6730A 的基准电路。 此外、 还提供 MSP430F6730A 以外的 IC。 我想在不使用 LCD 的情况下仅测量有功功率。 我不会说英语、所以我使用了 Google Translator。 感谢您阅读我的问题。