This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6730A:如何测量有功功率。

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021, MSP-EXP430F5529LP, MSP430F6736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/870317/msp430f6730a-how-to-measure-active-power

器件型号:MSP430F6730A
主题中讨论的其他器件:MSP430I2021MSP-EXP430F5529LPMSP430F6736
你好。
我有疑问。
我想测量单相220V 交流电的有功功率。

我使用的 MCU 是 STM Coretex-M4。

我希望使用 UART 和 SPI 等接口获得有功功率。

我发现的"TI" IC 是 MSP430F6730A。

我的 CT 传感器可测量高达60A 的电流、比率为2500:1。

CT 传感器->
MSP430F6730A->Cortex-M4


您能否通过绘制这样的电路来获得有功功率?

需要使用 MSP430F6730A 的基准电路。

此外、

还提供 MSP430F6730A 以外的 IC。

我想在不使用 LCD 的情况下仅测量有功功率。

我不会说英语、所以我使用了 Google Translator。

感谢您阅读我的问题。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个 GUI 来加快进度: http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_30_00_00/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_30_00_00/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_html/markdown/index.html

    对于 CT 检测电路、您可以参考 EVM430-F6736 或 EVM430-F6779

    您可以选择 MSP430i2010来帮助您节省成本。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法找到 MSP430i2010
    从哪里可以找到它?

    2.我是否需要购买测试模块才能使用 GUI?

    在您的帮助下、我找到了单相交流的 CT 原理图。
    我有疑问。
    我已附上下图。
    仅使用 CT 传感器测量有功功率
    我是否需要将 I2、I2 +和 V +连接到单相 L 和 N 导线?
    我无法使用示例电路、因为我需要在 CT 传感器供电的情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.很抱歉,这是我的错。 它是 MSP430i2021 (您可以在 GUI 中找到该器件)。

    2.您可以直接下载。 但是、如果您想帮助您的设计、至少需要购买  用于 HID 通信的 MSP-EXP430F5529LP。  

    它只是一个高级方框图。 请参阅原理图、它允许您使用分流电阻器或 CT 传感器。

      

    4.请注意,UG 中描述的软件是旧版本。 请参阅我发送给您的 GUI 链接。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CT 传感器的电路包括:
    电流高达60A
    2500:1个 CT 传感器

    由于对电子电路一无所知、因此很难理解。

    我正在尝试将 MSP430F6736 80引脚与计量 IC 芯片配合使用。

    数据表显示、在电路示例中、SD0P0和 SD0N0是 i1 +和 i1 -。

    该电路包含:

    您只需要测量有功功率。 在这种情况下、您是否需要更多电路?

    它是通过 SPI、UART 接口连接到 MCU 实现的吗?

    非常感谢您回答后续问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还添加了一个晶体电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我建议您遵循此原理图、需要一些保护(D5、D6、D7、D8、D10)。 关键点是 R10、这将影响灵敏度。

    2.我建议您可以通过 UART 与器件通信、通信协议由 TI 提供、您无需构建新协议。

    4.我不明白为什么你发布了振荡器的原理图。

    3.您是要设计新产品 还是 只是   做一些研究? 还有很长的路要走。 也许我们可以离线提供更多帮助。

    伊斯天