This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249-EP:从 AE 传感器到 ADUC842BSZ62-5的模拟无线传输

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869520/msp430f249-ep-analog-wireless-transmission-from-ae-sensor-to-aduc842bsz62-5

器件型号:MSP430F249-EP


广告

  1. 您好!

    我有一 个声音发射裂缝检测器件、该器件使用通过同轴电缆连接的100MHz 声发射传感器、前置放大器使用 ADUC842BSZ62-5实现高采样率(我想)。

    传感器安装在工具中、并且每次 更换工具时、都需要手动连接和断开同轴电缆。 由于同轴连接器触点的变化、这会导致录音发生一些变化。 我希望更改为 此数据传输的无摩擦连接 、但我正在努力识别 模拟到模拟发送器接收 无线设备。

     

    我期待您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有射频器件都是数字的。  

    这通常意味着您要发送/接收的数据会发送到 MCU。  

    这意味着在这种情况下、我们没有任何开箱即用的器件可用作同轴电缆更换。  

    从可靠性的角度来看、最好的解决方案是将 ADUC842BSZ62-5放置在靠近传感器的位置、而不在传感器之间连接同轴电缆(如果可能、因为我不知道检测器件是什么) 然后 通过射频将数据从 ADUC842BSZ62-5发送到您需要使用数据的位置以避免同轴电缆连接。