主题中讨论的其他器件:MSP-GANG
我们已对一些器件(MSP430G2302IPW14R)进行了编程,但器件的性能未达到预期。 我们确认刷写的数据正确,但怀疑 DCO 设置有问题。但是,我已经向我们的编程供应商确认,它们是算法,不会影响这些设置。
我使用我们的 Phyton-G41手动编程器对该器件和生产后的 BPM Microsystems 进行编程。 根据 Phyton 首席工程师,Phytons 算法不会影响 DCO 设置,因为它们是工厂设置的。 TI 可以确认这一点吗? 此外,在研究 BPM 算法时,也不会对 DCO 扇区产生影响。
在 TI 的 Gang 编程器中应用 DCO 校准时,这些器件按预期工作。 编程是否应该对 DCO 校准产生任何影响? 如果 TI 没有相应地对 DCO 校准进行出厂设置、我们该怎么说? 地址0x10F8至0x10FF 内是否应该有数据?
谢谢、
-Kyle