工具/软件:Code Composer Studio
LEA 专家您好:
LEACMD__polynomial 命令和相关结构 MSP_LEA_Poly_Params 是什么意思?
您能否举例说明多项式系数矢量和多项式系数顺序分别代表什么?
您能给我一个此命令的示例吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
LEA 专家您好:
LEACMD__polynomial 命令和相关结构 MSP_LEA_Poly_Params 是什么意思?
您能否举例说明多项式系数矢量和多项式系数顺序分别代表什么?
您能给我一个此命令的示例吗?
LEA 专家您好:
software-dl.ti.com/.../structMSP__LEA__POLY__PARAMS.html
以上 URL 是命令所在的位置。
Srinivas Lingam、您好!
在 FR6047上、我修改 DSPLIB_1_30_00_02\examples\Matrix 中 matrix ex1_add_Q15.c 的内容、如下所示
为什么结果的内容是20005而不是28693?
我不知道我的代码有什么问题。 请帮帮我、谢谢!
// p4 = 20004 * 2^-15 = 0.610473633
// P3 = 20003 * 2^-15 = 0.610443115
// P2 = 20002 * 2^-15 = 0.610412598
// P1 = 20001 * 2^-15 = 0.61038208
// p0 = 20000 * 2^-15 = 0.610351563
//比例因子= 20006 * 2^-15 = 0.610534668
//顺序= 4
// x = 20005* 2^-15 = 0.61050415
/*输入 x */
DSPLIB_DATA (输入 A、4)
_q15 inputA;
/*输入系数*/
DSPLIB_DATA (输入 B、4)
_q15 inputB[5];
/*结果 y */
DSPLIB_DATA (结果、4)
_Q15结果;
void polynomial _Q15 (const _Q15 * SRCA、const _Q15 * srcB、_Q15 * dst)
{
MSP_LEA_Poly_Params * leaParams;
//初始化 LEA (如果未启用)。 *
if (!(LEAPMCTL & LEACMDEN)){
MSP_LEA_init ();
}
/*分配 MSP_LEA_Poly_Params 结构。 *
leaParams =(MSP_LEA_Poly_Params *) MSP_Lea_allocMemory (sizeof (MSP_LEA_Poly_Params)/sizeof (uint32_t));
/*设置 MSP_LEA_Poly_Params 结构。 *
leaParams->output = MSP_LEA_convert_address (dst);
leaParams->coeff = MSP_LEA_convert_address (srcB);
leaParams->order = 4;
leaParams->scaleFactor = 20006;// 20006 * 2^-15
/*将源参数加载到 LEA。 *
LEAPMS0 = MSP_LEA_convert_address (SRCA);
LEAPMS1 = MSP_LEA_convert_address (leaParams);
/*调用 LEACMD__polynomial 命令。 *
MSP_LEA_INOPKECommand (LEACMD__polynomial);
/*免费 MSP_LEA_Poly_Params 结构。 *
MSP_Lea_freeMemory (sizeof (MSP_LEA_Poly_Params)/sizeof (uint32_t));
/* LEA 模块的自由锁定和返回状态。 *
MSP_Lea_freeLock ();
返回;
}
void main (void)
{
/*禁用 WDT。 *
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
#ifdef __MSP430_has_PMM__
/*禁用 FRAM 器件的 GPIO 上电默认高阻抗模式*/
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;
#endif
InputA = 20005;// 20005 * 2^-15
InputB[0]= 20000;// 20000 * 2^-15
InputB[1]= 20001;// 20001 * 2^-15
InputB[2]= 20002;// 20002 * 2^-15
InputB[3]= 20003;// 20003 * 2^-15
InputB[4]= 20004;// 20004 * 2^-15
polynomial Q15 (&inputA、inputB、&result);
/*程序结束。 *
__no_operation();
}
您好!
我向我们的软件团队查询,他们的建议是仅使用 http://www.ti.com/lit/pdf/SLAA720 或 http://www.ti.com/lit/pdf/SLAA698中提到的 LEA 命令 。 LEACMD__polynomial 不包含在 LEA 支持的任何列表中。 很抱歉造成混淆。
Srinivas