This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430:文件加载器:更改参数时验证失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/901151/msp430-file-loader-verification-failed-when-changing-parameters

主题中讨论的其他器件:MSP-FET

大家好、

我尝试使用 SBW 将软件下载到目标板上的 MCU、但收到随附的错误消息。
但是、在某些情况下、如果我为变量设置不同的值、则不会导致错误。


param.clockPrescalar = 4;
param.firstModReg = 3;
param.secondModReg = 5;
param.oversaming= EUSCI_A_UART_oversaming_BAUDRATE_generation;// 1.

如果您更改上述任何值、则会发生错误。

param.clockPrescalar = 12;←将"4"更改为"12"。
param.firstModReg = 3;
param.secondModReg = 5;
param.oversaming= EUSCI_A_UART_oversaming_BAUDRATE_generation;// 1.


MCU:MSP430
工具:CCS v10
OS:Win10

您能告诉我原因吗?

此致、
Tom Liu