请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我一直在尝试使用 driverlib (无 RTOS)来控制 MSP432E401AY EVM 上的 GPIO 外设。 我要在初始化时附加一个代码段。 系统时钟被初始化10为120 MHz。
void InitGpio (void){ SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPION); GPIOIntDisable (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_INT_PIN_4); GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD); GPIODirModeSet (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_DIR_MODE_OUT); GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_4); }
我无法将数据写入 GPION 引脚4。
我检查了"闪烁"示例、没有观察到初始化的任何主要差异。 我在这里缺少什么吗?