This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:最小时钟频率

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888700/msp432e401y-min-clock-frequency

器件型号:MSP432E401Y

您好!

IAM 使用 Launchpad 和 TI-RTOS 并在引导部分的 cfg 文件中设置时钟频率、即尝试读取振荡器上的 UART 信号、该信号的最大读取频率可高达10MHz。因此、我的想法是将 UC 时钟降低到5mhz、这样 我的振荡器可以读取信号。这是更改时钟频率的正确方法吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

    您是否正在尝试捕获系统时钟频率或捕捉 UART 信号? 您的系统时钟频率可能高于10MHz、但例如、如果您的波特率设置为115200波特、则您的示波器将捕获 UART 信号。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    IAM 尝试仅捕获 UART 信号我的波特率设置将为250000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

    如果您的示波器测量的频率高达10MHz、则捕获250kBudrate UART 数据时不会出现问题。

    此致、

    James