This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:MSP430F5418A 芯片异常运行

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888964/msp430f5418a-msp430f5418a-abnormal-chip-operation

器件型号:MSP430F5418A

msp430f5418a 规范规定、当12m 频率晶体振荡器的电源电压为1.8V 时、系统时钟可以正常工作;现在当使用25m 晶体振荡器时、电源电压必须高于3.5V 才能正常工作。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑 CPU 是具有阻抗的负载。 频率越高、阻抗就越大、从而导致压降越高。

    因此、您需要更高的电压来驱动负载并确保正确的0/1逻辑。