主题中讨论的其他器件:MSPDS、 MSP-FET、 MSP-GANG
您能否发布清晰简洁的示例程序,显示所有步骤并在交互模式下使用 mspgang dll 并对映像进行编程? 从稀疏文档中将整个序列组合在一起时遇到问题。
背景:
我们在制造过程中使用非交互模式对各种不同的微控制器进行编程、并添加图像和程序图像、但希望切换到交互模式以防止磨损 MSP GANG 存储器。
MSP GANG 存储器磨损是否仍然是一个问题、因为用户手册似乎包含冲突信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否发布清晰简洁的示例程序,显示所有步骤并在交互模式下使用 mspgang dll 并对映像进行编程? 从稀疏文档中将整个序列组合在一起时遇到问题。
背景:
我们在制造过程中使用非交互模式对各种不同的微控制器进行编程、并添加图像和程序图像、但希望切换到交互模式以防止磨损 MSP GANG 存储器。
MSP GANG 存储器磨损是否仍然是一个问题、因为用户手册似乎包含冲突信息?
您好、请参阅此内容
这是好的、但不是我们需要的。
我正在问、在不使用 dll 占用内存的情况下、将按什么顺序对目标进行编程。
例如
long MSPGANG_SET_MCU_Name (LPTSTR 名称);
long MSPGANG_SetConfig (长索引、长数据)//接口
long MSPGANG_SetTmpGANG_Config (long no、long data)//
long MSPGANG_SetConfig (长索引、长数据)//电源
长 MSPGANG_SetConfig (长索引、长数据)//电压范围
long MSPGANG_SetConfig (long index、long data)//目标掩码.. 等等
长 MSPGANG_Interactive _ Open_Target_Device (LPTSTR 名称)
长 MSPGANG_READ_CODE_File (LPTSTR FullPath)
长 MSPGANG_SelectImage (长 lImage)
长 MSPGANG_CreateGangImage (LPTSTR 名称)
长 MSPGANG_LoadImageBlock (空)
长 MSPGANG_VerifyPSAImageBlock (void)
长 MSPGANG_InteractiveProcess (长超时)
长 MSPGANG_Interactive _关闭_目标_设备(空)
你(们)好
有关此主题的更多详细信息、请参阅 MSPDS
很抱歉对这个问题有误解。 我知道 MSP-Gane 正在使用 Gang430.dll 和 MSP-GANG.dll 而不是 MSP430.dll。 那么、您只想知道如何使用 MSP-GANG.dll、对吧? 我在 MSP-GANG 的用户指南中看到了 MSP-GANG 的 动态链接库描述、还提到了一些示例、以展示如何在 MSP-GANG 安装路径中使用 Gang430.dll 和 MSP-GANG
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\MSP-GANG\examples
该示例代码是否对您有所帮助?