This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:需要热阻规格(RθJA Ω、RθJC Ω(顶部)、RθJB Ω、ΨJT Ω、ΨJB Ω)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TSS721A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888490/tss721a-thermal-resistance-spec-r-ja-r-jc-top-r-jb-jt-jb-needed

器件型号:TSS721A

大家好、

 需要您的帮助来提供 TSS721ADR 热阻规格(RθJA Ω、RθJC Ω(顶部)、RθJB Ω、ΨJT Ω、ΨJB Ω) 规格。

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问封装网站。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

      无法从链路找到并获取这些热阻数据。 您是否会分享并提供在哪里可以获得这些热阻数据?  

    此致、

    艾伯特·李。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    在我检查您是否是电源器件时、您可以使用此网站计算热性能:  

    通常、正如我所发现的、您可以在 器件的数据表中找到 RθJA、RθJC (顶部)、RθJB、ΨJT、ΨJB、、如功率器件或 MSP430。  但对于 TSS721A、您无法在数据表中找到所需的内容。 这意味着 TI 可能没有 TSS721A 的相关信息。

    如果您真的想知道、我建议您查阅 TSS721A 的产品系列。

    伊斯天