请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他器件:TIDA-01063
大家好、这是一个初学者的问题。
我 学习 了 TIDA-01063设计指南。 我想在我的产品中使用 Rogowski 线圈。 问题是、当我实现数字积分器时、我需要将这个等式转换为 c 代码。
y (n)= y (n-1)+ T*x (n)
x (n)是输入数据。 y (n)是输出数据。 但是、我第一次可以从哪里获得 y (n-1)?
在 包含在 TIDA-01063中的 Excel 中、我发现第一个 y (n-1) 为0。 这是否总是正确的?
在我的应用中、ADC 有时会停止、这意味着积分器停止。 当 ADC 再次工作时、y (n-1)的值是随机的、因为我不知道之前的积分是何时发生的。 此时、我应该为 y (n-1)分配什么值。
这是一个初学者的问题。 谢谢你。