This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:正在寻找 IC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886003/ccs-msp430g2553-looking-for-ic

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我正在寻找一个基于 UART 的简单温度传感器和一个连接 MSP430G2553的8位 ADC。 是否有人可以提出同样的建议。 如有可能、请 建议使用任何可手工焊接的 DIP/SOT223封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akas:  

    感谢您在 E2E 上发帖! 您的应用中需要 UART低端 ADC 的模拟接口是什么? 通常、MCU (如-G2553)用于连接传感器、然后也用作"外部"的接口。  

    例如、MSP430G2553具有板载10位 ADC、可直接连接到我们的模拟温度传感器以及 UART 输出。  

    我们有许多器件可供选择、因此我很高兴我们有这个论坛、因此您可以提问-为了进一步帮助您、您能否分享此处需要的温度范围、精度和器件输入电压电平支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您决定需要外部 ADC、我们还需要知道您希望采样的速度、以便能够推荐 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于海报不活动、关闭此螺纹。