This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF 被欺骗-需要固件十六进制文件

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1612, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897287/msp-fet430uif-msp-fet430uif-bricked---need-firmware-hex-file

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP430F1612UNIFLASH

你好。

我有一个带 V1.4a 硬件的 MSP-FET430UIF 仓体。  在以前的固件升级过程中、开发工具中的 POD 被"欺骗"或混乱(请勿记住哪种工具)。

重点是 POD 现在已死。  如果我有另一个正常工作的 Pod、我假设我可以简单地对死板中的 MSP430F1612微控制器进行重新编程(我确实这么做了)。  我只需重新编程死板板上的处理器、就像我们在内部开发的任何其他 MSP430目标板一样。  唯一的问题是我需要 FET430UIF Pod 的固件十六进制文件。

我有另一个工作中的 FET430编程器、我知道如何在工作的 Pod 和死板板上的7引脚接头之间进行接线。  我只需要 V1.4a POD 的相应固件文件(hex 文件)。  我更喜欢固件版本3.04.01.000、因为它与我的 PC 应用程序编程工具(我现在使用 Elprotronics FETPro 430)很好地配合使用、但我将采用任何可用的版本3.xx。

请 TI 或其他 E2E 成员的人员向我指出该 hex 文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将在内部进行检查并返回到这个状态。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    附加了中的文件 。

    应按以下顺序对 MSP430UIF-FET 进行编程:

    1. SafeCore.txt
    2. UifBiosCore.txt
    3. UifHal.txt

     这可以使用 MSPFlasher 或 Uniflash 来完成。

     Srinivas

    e2e.ti.com/.../uif_5F00_firmware-bin.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srinivas。

    我认为我们在使用您提供的固件时走得对、但 POD 仍然无法正常工作。  也许它还有其他问题吗????

    之前 POD 完全死机。  没有 LED 会亮起、并且在插入时 PC 无法识别它。

    使用您提供的固件重新编程后、POD 似乎再次具有一些寿命。  现在、当您将 POD 插入 PC 时、贪婪 LED 灯(就像以前一样)亮起、您会听到 USB "连接"声音。  因此、我假设器件已与 PC 驱动程序链接。  但是、在2或3秒内、PC 会发出 USB"断开连接"声音(这不是正常现象)。  POD 仍显示在设备管理器中、但我无法使用任何应用程序软件访问它。  再说一次、我将使用 Elprotronic FETPro430。  此 PC 应用程序可与我的另一个工作 Pod 正常工作。

    是否需要更新驱动程序才能与您提供的此版本固件相匹配?  您提供了哪个版本的 UIF 固件?

    Paul

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    软件团队告诉我版本是 3.4.1.0 、这是您所要求的。 您是否可以将 MSP-430 FET UIF 的软件版本指定为 Elprotronic FETPro430。  https://www.elprotronic.com/products/fet-pro-430-lite 上的图像不清楚

    Srinivas