请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2155 主题中讨论的其他器件:TM4C1231H6PZ、 TMS320F28033
我不熟悉 CAN、我将下图放在一起、以监控系统中需要放置在 CAN 总线上的模块的电压、放大器和温度 这是否起作用? 它能更好地工作吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不熟悉 CAN、我将下图放在一起、以监控系统中需要放置在 CAN 总线上的模块的电压、放大器和温度 这是否起作用? 它能更好地工作吗?
我错过了 FR2155具有 A/D 输入、因此我可以移除 SN74LV405。
我尝试的主要目的是测量电压、电流和温度、并将该信息放置在 CAN 总线上 我一开始以为这是一个简单的单芯片解决方案。
您提到 FR2155不支持 CAN、我找不到任何支持 CAN 的 MCU。 我选择 FR2155是因为它在 SPI 中输出、我假设 CAN 收发器 TCAN1042只接受 SPI、但数据表不支持我的假设。 事实上、我无法确定它需要看到哪些输入才能工作、我真的可以在这方面使用一些帮助。
我从这个网站上选择了这些芯片(我必须输入引号、这样它就不会在这个窗口中自动链接)"www.ti.com/.../telecom-monitor-unit