在 MSP430FR5994数据表的数字输入表5-11中、 正向输入阈值电压有一个最小值和最大值。 当 VCC=3.0V 时、最小值为1.65V、最大值为2.25V。
最大值的解释是什么? 这是否意味着用于寄存逻辑高电平值的输入阈值在最坏情况下可能在整个温度范围内高达2.25V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 MSP430FR5994数据表的数字输入表5-11中、 正向输入阈值电压有一个最小值和最大值。 当 VCC=3.0V 时、最小值为1.65V、最大值为2.25V。
最大值的解释是什么? 这是否意味着用于寄存逻辑高电平值的输入阈值在最坏情况下可能在整个温度范围内高达2.25V?
尊敬的 John:
我很高兴听到该应用手册提供了帮助。 感谢您的介绍。 使用内部上拉电阻器是一个好主意、但您需要使用一个晶体管。 此外、内部上拉电阻器的大小可能不适合您的应用、但在最坏的情况下、可以使用外部电阻器。 查看 连接3V MSP430 MCU 和5V 电路 应用手册中的图3。 这种方法可降低5V I/O、从而安全地使用 MSP430的3V 输入、但您可以将其应用于您的应用、以实现高于 VIH 的输出电压。 另一种选择是使用专用电压转换器器件。
希望这对您有所帮助!
此致、
James