This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:使用外部 VREF、如何连接 Veref+和 Veref-?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896104/msp430fr2111-using-external-vref-how-to-connect-veref-and-veref-

器件型号:MSP430FR2111

如果我计划使用2.5V 外部电压基准、那么我需要将该信号(+2.5V)连接到 Veref+、GND 连接到 Veref-?  是否有任何使用软件将 Veref-引脚连接到 GND 的选项、或者是否有物理连接到接地的唯一选项?

感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以使用 ADCSREF=2或=3来实现这一点。 [参考用户指南(SLAU445I)表21-8]您的想法是什么?