This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:如何制作定制板

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-TS430RGE24A, MSP-EXP430FR2433, MSP-FET, MSP-EXP430G2ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894713/msp-exp430fr2433-how-to-make-a-custom-board

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433MSP-TS430RGE24AMSP-FETMSP-EXP430G2ET

您好!  

我在开发板上为微控制器编写了应用所需的固件。 开发板中的东西太多、不适合我的应用。 我需要制作自己的定制板、它会小得多。 我只需要开发板上的两个组件。 微型和 USB 连接器。 链接如下:

https://app.ultralibrarian.com/details/a30e4e6f-350c-11e9-ab3a-0a3560a4cccc/Molex-Connector-Corporation/47346-0001?uid=20ade9ca51cbff6a

http://www.ti.com/lit/ds/slase59f/slase59f.pdf

我确实看到 PC 与微接口通过 UART0连接。 但是、我如何建立连接呢? 是否使用以下连接器:  

https://www.digikey.com/product-detail/en/sparkfun-electronics/DEV-13746/1568-1355-ND/5881844?utm_adgroup=Interface%20-%20Modules&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping_Integrated%20Circuits%20%28ICs%29&utm_term=&utm_content=Interface%20-%20Modules&gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwZcJj06--OwSF7VTEX7f9apWEVxFFCB1j_b446zyT5Cdgv-4R95e4hoCQ28QAvD_BwE

我找到了上述组件的原理图。 我可以将其集成到我的定制板中。 但是否有更简单的方法?

谢谢你  

变阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LaunchPad 设计文件是一个很好的开始、可用于根据您的需求进行修整。

    我们推荐的另一个好设计参考是 适用于 MSP430FR2433器件的 MSP-TS430RGE24A 目标插座板。 它包含最重要的组件、包括无源器件、JTAG 连接等、用于正确编程、加电和运行。 虽然 PCB 设计文件不可用、但您可以在 MSP430硬件工具用户指南中找到插座板的原理图。

    如果您仅在开发期间需要 UART 通信、则只需使用电路板上的一些 UART RX/TX 接头并将这些引脚连接到 USB 转串行适配器即可。 您还需要在电路板上对 MSP430FR2433进行编程、因此需要为此添加接头或连接器。 您可以使用 MSP-EXP430FR2433板载 MSP-FET 或 eZ-FET 调试器 

    在 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 的顶部、您会看到一个小型的编程尺寸 J100、用于您的设计中可以使用的 Tag-Connect 电缆。

    https://www.tag-connect.com/debugger-cable-selection-installation-instructions/ti-msp430

    此致、

    James