This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:ADC 通道序列

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/893929/msp430f5510-adc-sequence-of-channels

器件型号:MSP430F5510

大家好、我正在使用 msp430f5510、我对数据表中找不到的问题有疑问、因此要执行转换序列、我必须告诉输入启动、然后递减到输入0、我不确定是否可以使用非连续引脚? 例如、如果我需要使用 AN1、AN3和 AN6、那么我从 AN6开始将起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    查看 MSP430F5510的此代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例适用于 ADC12、而 msp430f5510只有 ADC10、您无法选择通道顺序或序列结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据用户指南(SLAU208Q)第27.2.7.2节、ADC10_A 始终从英寸到 A0进行采样。 (这类似于 F2系列上的 ADC10-s。)

    因此、您不能跳过任何干预通道;您必须继续对所有通道进行采样、然后丢弃不需要的通道。

    这是一种浪费、但通常不会导致任何问题;对数字引脚(极低阻抗)进行采样不会"消耗"足够的电流、以便 GPIO 注意到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我想要知道的!

    感谢您的帮助